This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:开关频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996939/tps61199-switching-frequency

器件型号:TPS61199

您好!

TPS61199或 IT LED 驱动器系列具有强制 PWM 功能?

我的客户发现陶瓷电容器在轻负载时存在噪声问题、由于机械限制、他们只能使用陶瓷电容器。

应用条件 Vin 12V、Vout =35V、如果是8通道、则每通道需要50mA、 如果是4通道、则每通道需要120mA、硬件控制更好、PWM 调光。

TI 是否有合适的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy 能帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于您的"强制 PWM 功能"、您是要在轻负载时保持 PWM 频率? 我认为我们的器件不属于具有此功能的同一系列。