This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:TPS62132能否替代 TPS62142

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142, TPS62132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996692/tps62132-can-tps62132-replace-tps62142

器件型号:TPS62132
主题中讨论的其他器件:TPS62142

大家好、

我们希望您在  以下客户咨询方面提供帮助。

我们的新设计使用 TPS62142、但遗憾的是、我们目前无法使用该器件。

我想知道是否可以将 TPS62132用作直接替换器件、以便不必更改 PCB 布局。

我们正在加快大批量生产的速度,我们需要尽快(2021年6月)投入1000台孔雀。

我的 PCB 已根据 TPS62142的"布局示例"(减去 R1和 R2等)进行布局。

我的 PCB 没有用于 C7的封装、这是 TPS62132 "布局示例"的"必需"、即我的设计中缺少用于模拟接地的专用去耦电容器。

我的设计最多可从稳压器汲取1.2A @ 3.3V 电流、即从12V 调节到3.3V。

您认为、您能对这个想法的可行性说些什么吗?

C7不是 TPS62142的"布局示例"的一部分、因此、只要我不超过 TPS62132上 TPS62142支持的额定值、是否可能不需要 C7?

我了解旁路电容器在电路中的重要性、如下面的 E2E 主题所述、但是  TPS62142数据表中的应用电路 不包含该电容器、而是包含在 TPS62132中。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/602709/how-0-1uf-a-capacitor-can-eliminate-noise-in-digital-vcc-ic-power-pin

e2e.ti.com/.../the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

      我们将在美国星期二时间返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、TPS62132可代替 TPS62142作为直接替代产品。 为了澄清 Avin 和 AGND 之间的0.1uF 电容、即使 TPS62142数据表也会在典型应用设计要求中建议使用该电容。 滤除高频噪声中的 Avin 非常重要、除非您进行了彻底的测试、没有发现任何问题。  

    此外、如有任何供应问题、请联系我们 的客户支持中心 、该中心可以更好地为您提供指导。