主题中讨论的其他器件:TPS62142、
大家好、
我们希望您在 以下客户咨询方面提供帮助。
我们的新设计使用 TPS62142、但遗憾的是、我们目前无法使用该器件。
我想知道是否可以将 TPS62132用作直接替换器件、以便不必更改 PCB 布局。
我们正在加快大批量生产的速度,我们需要尽快(2021年6月)投入1000台孔雀。
我的 PCB 已根据 TPS62142的"布局示例"(减去 R1和 R2等)进行布局。
我的 PCB 没有用于 C7的封装、这是 TPS62132 "布局示例"的"必需"、即我的设计中缺少用于模拟接地的专用去耦电容器。
我的设计最多可从稳压器汲取1.2A @ 3.3V 电流、即从12V 调节到3.3V。
您认为、您能对这个想法的可行性说些什么吗?
C7不是 TPS62142的"布局示例"的一部分、因此、只要我不超过 TPS62132上 TPS62142支持的额定值、是否可能不需要 C7?
我了解旁路电容器在电路中的重要性、如下面的 E2E 主题所述、但是 TPS62142数据表中的应用电路 不包含该电容器、而是包含在 TPS62132中。
e2e.ti.com/.../the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary
感谢您的支持!
此致、
Danilo