请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL750L 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TL750L12CLP 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据数据表、在 Vi =11V 至26V、IO=10mA、TJ=0°C 至125°C 的条件下、静态电流被描述为1mAtyp 和2mAmax
IO (0 - 150mA)上的静态电流如何变化?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一