This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750L:输出电流范围内的静态电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996874/tl750l-quiescent-current-over-output-current

器件型号:TL750L

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TL750L12CLP 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、在 Vi =11V 至26V、IO=10mA、TJ=0°C 至125°C 的条件下、静态电流被描述为1mAtyp 和2mAmax

IO (0 - 150mA)上的静态电流如何变化?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、  

    接地引脚(静态)电流通常随负载电流增加。 由于器件的使用寿命(1987年发布)、我们没有通常较新 LDO 在不同负载下接地引脚电流变化的曲线。  

    请使用下表中列出的数据表编号、我们通常希望电流与负载电流成比例地增加。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hason、

    感谢你的答复。

    我知道静态电流是根据满负载规格按比例计算的。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一