This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:技术问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005006/tps2121-technical-issues

器件型号:TPS2121

大家好、

我从客户那里得到了一个问题、我把它输入了字中。

e2e.ti.com/.../question.docx

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    您是否有 TPS2121配置原理图? 要使快速切换激活、CP2必须大于 VREF... 否则将发生较慢的切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    感谢你的答复。

    如何在缓慢开关时处理电压骤降? 我现在无法更改 PCB。 我只能缓慢地切换它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    快速切换仅适用于 CP2为高电平的系统。 切换时间定义为不将输入传递到输出的时间、因为这些时间在转换器件之前中断。 如果您的系统没有 CP2高电平、则器件将默认为慢速切换。 当使用慢速切换时、软启动等功能会减慢上升时间。

    我建议重新设计电路以使用快速切换。 另一种选择是使用高输出电容来最大程度地减小输出压降。 您仍会看到一些输出下降、因为器件会等待输出下降到低于输入、然后再将输入轨连接到输出。

    谢谢、

    Shreyas