请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、
我从客户那里得到了一个问题、我把它输入了字中。
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhonghui、
快速切换仅适用于 CP2为高电平的系统。 切换时间定义为不将输入传递到输出的时间、因为这些时间在转换器件之前中断。 如果您的系统没有 CP2高电平、则器件将默认为慢速切换。 当使用慢速切换时、软启动等功能会减慢上升时间。
我建议重新设计电路以使用快速切换。 另一种选择是使用高输出电容来最大程度地减小输出压降。 您仍会看到一些输出下降、因为器件会等待输出下降到低于输入、然后再将输入轨连接到输出。
谢谢、
Shreyas