This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40056:器件在特定情况下的上升时间较慢

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999846/tps40056-slow-rise-time-of-the-part-on-a-certain-circumstance

器件型号:TPS40056

尊敬的。 TI 工程专家。

始终感谢您的努力和善意、以获得更好的质量和服务。

下面是我的问题和详细信息。

P/N:TPS40056PWP/TPS40056PWPR

条件:输出 (-6V/15A)//输入(12V)

详细信息: 我们的公司将此部件应用于3个应用程序。 但是、我们检测到2 out 3显示异常上升时间。

        在15A 电压下、上升时间过长、尤其是在5.8V - 6V 范围内(缓慢上升时间、150ms)

        在0或50%电压下、测量结果为正常上升时间(30ms)

        此症状在今年1月制造的零部件上未发现、但在自今年3月以来制造的零部件上发现。

        大约10%的器件(3月之后生产)显示此症状。

        导致这种情况的原因是什么? 我们应该如何纠正?

Normal rising time

正常上升时间

Abnormal rising time

异常上升时间

IC Peripheral Circuit

IC 密钥电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图不清楚、您能上传一个清晰的原理图吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议只需将 SS 引脚连接到 GND 即可获得恒定的软启动时间、不清楚在 SS 中连接到另一个器件的额外电路是什么、但您可以监控 SS 引脚上的电压以查看是否有适当的上升。 如果不是、您应该看看 额外的电路。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 伊文。

    即使在实施建议后、目前仍会出现相同的症状。

    那么、让我再问您一些问题。

    1.我目前是否知道该部件的原产地?
    台湾地区部件、D/C 09/12/20、06/19、06/15/19
    这三个部分显示上升时间异常缓慢。 设置 D/C 的具体规则是什么?

    2.最近是否更改了此零件的原产地或原材料?
    因为当我们用旧器件替换器件时、它看起来是正常的上升时间。

    希望尽快收到答复。

    感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否显示软启动波形的"良好"部分和"不良"部分?

    对于任何行材料更改的 D/C 规则、我建议您可以联系 Disty 或我们的区域 CQE、它们将帮助您解决这两个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    这些是正常部件和异常部件的软启动波形。

    正常部件(条件:输出-负极、低于-6V/15A)

    2.异常部件(条件:输出-负极、低于-6V/15A)

    感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brayden:

    很抱歉 我没有 清楚地描述它。

    I 表示 SS 引脚电压、原因 Vo (FB)应跟随 SS 引脚电压升高。 如果有一些不同,第一步是我们需要检查 SS 引脚电压。  我的怀疑 是 Q1处的泄漏电流。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Daniel。

    调整 SS 引脚电压(至3.7V)后没有任何变化

    超过50%的部件具有19+ D/C 的症状相同。

    导致这种情况的原因是什么?

    感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Daniel。

    何时可以收到答复? 由于这一问题对我们的业务有很大影响、我们必须弄清这一点。

    希望尽快获得您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brayden:

    在正常的曲线中,FB 将跟随软启动电压上升,只能看到软启动直流电压对根本原因没有帮助,正如我们提到的,请帮助显示启动时的 SS 引脚电压波形。  

    同时、请在启动时比较 COMP 引脚波形以查看任何差异。 原因我还看到在 COMP 引脚处增加了外部电路。  

    您是否曾尝试使用 TPS40056 EVM 验证"坏"部件和"坏"部件、原因如果 EVM 有相同的问题、则应由器件引起。 如果在 EVM 上执行相同的启动操作、则由外部电路导致此问题。

    谢谢