尊敬的。 TI 工程专家。
始终感谢您的努力和善意、以获得更好的质量和服务。
下面是我的问题和详细信息。
P/N:TPS40056PWP/TPS40056PWPR
条件:输出 (-6V/15A)//输入(12V)
详细信息: 我们的公司将此部件应用于3个应用程序。 但是、我们检测到2 out 3显示异常上升时间。
在15A 电压下、上升时间过长、尤其是在5.8V - 6V 范围内(缓慢上升时间、150ms)
在0或50%电压下、测量结果为正常上升时间(30ms)
此症状在今年1月制造的零部件上未发现、但在自今年3月以来制造的零部件上发现。
大约10%的器件(3月之后生产)显示此症状。
导致这种情况的原因是什么? 我们应该如何纠正?

正常上升时间

异常上升时间

IC 密钥电路