Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90120、
我已经使用 TI 的 UCDXXXX 器件一段时间了、这次我们计划使用 UCD90320ZWST、因为它具有32个电压/电流监控通道。 但是、我发现该器件的 ADC 通道比我之前使用的其他通道(UCD90120等)更加令人困惑。
1>我的第一个问题是-在数据表中、它显示 ADC 的输入电阻为2.5K 欧姆。 此外、如果在没有电阻分压器的情况下感测到电压、则在电压轨和 ADC 引脚之间串联至少200欧姆(PG 47)。 该200欧姆的用途是什么? 是限制流入 ADC 引脚的电流? 2.5K 欧姆电阻是否已经串联?
请建议如何将这些引脚连接到 UCD 的 ADC 引脚。 我附上了一张图片、其中包含3个案例:
2>因此、如果感测到电压轨(无论是否使用电阻分压器)、我们是否需要在将感测线路连接到 ADC 之前添加一个运算放大器作为缓冲器(案例1)? 我认为我们不必这样做、只需确保。
3>如果我使用缓冲电流感应放大器 INA190A3QDCKRQ1的输出、我是否仍需要串联200欧姆? 或者、在将检测线路连接到 ADC 之前、我是否可以使用1k 欧姆并添加0.1uF 电容来形成 RC 滤波器? (案例2)
4> TI 智能开关 TPS259827LNRGER 的电流监控引脚也会怎样? 我们可以将其连接到 UCD 的 ADC 引脚以进行监控(当然、通过电阻器连接到 GND 以进行电压转换)、还是需要添加缓冲器? (案例3)
请提供建议
图片、案例1、2和3: https://drive.google.com/file/d/15FBS16r8Axo8XtBDs6dfwAGMb6qm5vCx/view?usp=sharing