This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:需要片上 ADC 接口方面的帮助

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001184/ucd90320-need-help-with-on-chip-adc-interface

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90120

我已经使用 TI 的 UCDXXXX 器件一段时间了、这次我们计划使用 UCD90320ZWST、因为它具有32个电压/电流监控通道。 但是、我发现该器件的 ADC 通道比我之前使用的其他通道(UCD90120等)更加令人困惑。

1>我的第一个问题是-在数据表中、它显示 ADC 的输入电阻为2.5K 欧姆。 此外、如果在没有电阻分压器的情况下感测到电压、则在电压轨和 ADC 引脚之间串联至少200欧姆(PG 47)。 该200欧姆的用途是什么? 是限制流入 ADC 引脚的电流? 2.5K 欧姆电阻是否已经串联?

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd90320.pdf?ts=1620933963523&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCD90320


请建议如何将这些引脚连接到 UCD 的 ADC 引脚。 我附上了一张图片、其中包含3个案例:
2>因此、如果感测到电压轨(无论是否使用电阻分压器)、我们是否需要在将感测线路连接到 ADC 之前添加一个运算放大器作为缓冲器(案例1)? 我认为我们不必这样做、只需确保。

3>如果我使用缓冲电流感应放大器 INA190A3QDCKRQ1的输出、我是否仍需要串联200欧姆? 或者、在将检测线路连接到 ADC 之前、我是否可以使用1k 欧姆并添加0.1uF 电容来形成 RC 滤波器? (案例2)

4> TI 智能开关 TPS259827LNRGER 的电流监控引脚也会怎样? 我们可以将其连接到 UCD 的 ADC 引脚以进行监控(当然、通过电阻器连接到 GND 以进行电压转换)、还是需要添加缓冲器? (案例3)

请提供建议

图片、案例1、2和3: https://drive.google.com/file/d/15FBS16r8Axo8XtBDs6dfwAGMb6qm5vCx/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面我的评论。

    基本上、您可以将 ADC 与之前使用的 UCD90xxx 器件相同。 与设计点视图没有区别。  

    1:200欧姆用于限制 ESD 保护的电流。 2.5K 雷达电阻位于引脚和采样电容器之间。 它们是不同的。

    不需要缓冲器。

    我们建议电流限制为200欧姆。  

    4、不需要缓冲器。 但请注意、TPS2598的 IMON 电压不应超过 UCD90320的 Vref。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我认为这回答了我的大部分问题。 我 主要担心 UCD90320的 ADC 输入电阻(2.5k Ω)远低于 UCD90120 (0.5至8Meg Ω、具体取决于通道)。 UCD90120确实建议将 ADC 的源阻抗保持在4K 欧姆或更低、我认为这是为了避免分压。 在一种情况下、我没有遵循该标准、测量结果有很大误差。

    第一个问题是 UCD90120的 ADC 输入电阻为何如此高?

    其次、我希望确保 可以使用从源极到 ADC 的更高串联电阻值、例如10K 和电容作为 RC 滤波器。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看我的以下评论:

    2.5KOhm Radc 电阻位于引脚和采样电容器之间。 它与 UCD90120中定义的阻抗不同。 在设计外部分压器电路时、您可以忽略 Radc 2.5K 欧姆、因为它对它没有影响。  

    2.是的、可以使用具有10-100nF 电容的10K 电阻器来分析噪声。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要任何帮助、请回复。

    此致

    Yihe