This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130A 之间的兼容性

Guru**** 2508035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004861/tps62130a-q1-compatibility-between-tps62130a

器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130A

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPS62130AQ1规格的问题。

由于之前使用的 TPS62130ARGTR 变得很难获得、因此他们正在考虑将 TPS62130AQRGTRQ1用于其汽车应用。

当我比较数据表时、我没有发现任何可能导致特定问题的差异、但它们可以简单地替换它们吗? 如果您能在以防万一时查看、我将不胜感激。

如果回答时需要其他客户系统信息、请联系我们。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    TPS62130AQ1与 TPS62130A 相同、符合汽车应用要求。 客户只需更换 TPS62130AQ1。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您进行规格检查。  

    由于 TPS62130AQ1可替换为 TPS62130A、因此他们决定为未来的系统订购它们。 我现在要结束本案例、感谢您的帮助。

    此致、

    梁太郎福井