主题中讨论的其他器件:BQ35100
大家好。
目前、我正在评估 BQ35100的不确定性水平、以确定监测不确定性水平。 此时、我正在评估 EOS 模式、并且我已经使用"使用过的"电池执行了测试、只是为了确定是否提供 EOS 警告并确定 SOH 测量的精度。 我知道在 EOS 模式下、有两种正在运行的算法:一种是根据测量的阻抗确定 SOH、另一种是 EOS、它使用两个移动平均值(短期和长期)、基于这两个算法、确定电池何时即将耗尽。
这是我的过程:
1)通过串联2节电池(Saft LS 14500、3.6V、2、6A-h)、GE 处于开启状态。
2)发送命令 Start()
3)等待5s、然后连接负载(90mA)、然后等待1小时20分钟
4)断开负载,然后发送 Stop()命令
5) 5)等待 GE DONE 上升并观察得到的计算值
现在、我已经设置了以下内容:
我将电池放电2小时、放电1小时20分钟(尽量训练)
我已经为 EOS 脉冲计数检测设置了20个周期
我已将 SOH Delta max 设置为1%
我将根据计算得出的消耗容量与器件测量的 SOH 来跟踪结果。
您能否判断这是否是测试 EOS 模式(SOH 和 EOS)下电量监测计不确定度水平的正确方法?
为了获得更好的结果、我应该考虑其他哪些因素?