请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 尊敬的团队:
我恳请您详细了解用于测量分压器网络 NTC 电压的 TS 引脚处 BQ25895RTWR 的内部级。
我想通过测量 VREGN 和 TS 引脚上的电压来计算 NTC 电阻值、因为我知道 RT1和 RT2的值、因此我能够执行 NTC 电阻的计算、 但为了确保这一点、我恳请您详细了解 TS 引脚的输入阻抗。
谢谢、致以诚挚的问候。
F.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我恳请您详细了解用于测量分压器网络 NTC 电压的 TS 引脚处 BQ25895RTWR 的内部级。
我想通过测量 VREGN 和 TS 引脚上的电压来计算 NTC 电阻值、因为我知道 RT1和 RT2的值、因此我能够执行 NTC 电阻的计算、 但为了确保这一点、我恳请您详细了解 TS 引脚的输入阻抗。
谢谢、致以诚挚的问候。
F.
您好!
您应该能够使用 Excel 电子表格来计算 RT1和 RT2值。 我将检查预期的输入阻抗是多少。
此致、
Wyatt Keller