This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:请求 NTC 输入电路详细信息

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004816/bq25895-ntc-input-circuit-details-request

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

我恳请您详细了解用于测量分压器网络 NTC 电压的 TS 引脚处 BQ25895RTWR 的内部级。

我想通过测量 VREGN 和 TS 引脚上的电压来计算 NTC 电阻值、因为我知道 RT1和 RT2的值、因此我能够执行 NTC 电阻的计算、 但为了确保这一点、我恳请您详细了解 TS 引脚的输入阻抗。

谢谢、致以诚挚的问候。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用 Excel 电子表格来计算 RT1和 RT2值。 我将检查预期的输入阻抗是多少。

    此致、

    Wyatt Keller

    e2e.ti.com/.../slurax7a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    感谢您的回复、我已经使用 Excel 工具来查找包含 NTC 数据的 RT1和 RT2、而这些数据不是数据表示例中使用的标准 NTC。
    实际上、我正在使用:

    RT1=5230

    RT2=29400

    谢谢、致以诚挚的问候。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些是您的值、您可以将输入阻抗视为接近无限的输入电阻、如果您有较高的 RT1和 RT2计算值、则可能会产生影响。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致。

    F.