Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410
主题中讨论的其他器件: LMR50410
您好!
我在电源电路中使用 LMR50410-Q1从12VDC 提供5VDC。 我利用了器件剖面图中的典型应用电路来帮助加快设计过程、因为我在将该器件组合在一起时很快就被更高的电压所催促。 我确实注意到我犯了一些错误、尤其是电感器尺寸(大于推荐值)和电容器电介质材料(X7S 而非 X7R)。 我还尝试尽量靠近建议的组件布局。
我有一个定制板、上面有设计的电路、它为微处理器和一些其他器件提供控制电压。 这个问题似乎已经缩小到以下事实:转换器的输出电压与输入非常相似(电路上的小压降~0.1V)。 因此、我让第一块电路板冒烟。 为了确保我没有将输入短路到电路板上其他任何位置的输出、我移除了转换器作为测试、并看到控制电压完全切断为零。 这让我很好地了解了转换器电路。
我尝试在线查看导致这种情况的原因(过载、负载不足、组件选择不良)、但运气不好。 我尝试将1瓦负载连接到电路、因为空闲负载仅约为30mA、但除了增加电路上的压降之外、这一点也不起作用。 我无法访问示波器、因为我们没有示波器(将在这次失败后尝试获取示波器)、但我将提供我在下面提供的电路详细信息。 如果有人能够提供有关正在发生的事情的理论背后的见解、我将非常感激。 我主要是一名电源工程师、不熟悉嵌入式系统、因此请在我的设计方面感到怜悯、我非常努力地改进。
原理图:

布局(忽略 TP2、它是测试点):

具有布线和覆铜的布局(背景覆铜为接地层):

IC2:LMR50410-Q1
C8:输入旁路(0805YC225MAT2A)
R15:RFBB (RC0603FR-0722K1L)
R16:RFBT (CRCW060388K7FKEB)
C10:COUT (GRT21BC71E106KE13L)
L1:L (NRS5024T150MMGJV)
C9:Cboot (06035C104KAT2A)