This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:输入电压几乎等于输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004914/lmr50410-q1-input-voltage-almost-equal-to-output-voltage

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR50410

您好!

我在电源电路中使用 LMR50410-Q1从12VDC 提供5VDC。  我利用了器件剖面图中的典型应用电路来帮助加快设计过程、因为我在将该器件组合在一起时很快就被更高的电压所催促。  我确实注意到我犯了一些错误、尤其是电感器尺寸(大于推荐值)和电容器电介质材料(X7S 而非 X7R)。  我还尝试尽量靠近建议的组件布局。   

我有一个定制板、上面有设计的电路、它为微处理器和一些其他器件提供控制电压。  这个问题似乎已经缩小到以下事实:转换器的输出电压与输入非常相似(电路上的小压降~0.1V)。  因此、我让第一块电路板冒烟。  为了确保我没有将输入短路到电路板上其他任何位置的输出、我移除了转换器作为测试、并看到控制电压完全切断为零。  这让我很好地了解了转换器电路。

我尝试在线查看导致这种情况的原因(过载、负载不足、组件选择不良)、但运气不好。  我尝试将1瓦负载连接到电路、因为空闲负载仅约为30mA、但除了增加电路上的压降之外、这一点也不起作用。  我无法访问示波器、因为我们没有示波器(将在这次失败后尝试获取示波器)、但我将提供我在下面提供的电路详细信息。  如果有人能够提供有关正在发生的事情的理论背后的见解、我将非常感激。  我主要是一名电源工程师、不熟悉嵌入式系统、因此请在我的设计方面感到怜悯、我非常努力地改进。

原理图:

布局(忽略 TP2、它是测试点):

具有布线和覆铜的布局(背景覆铜为接地层):

IC2:LMR50410-Q1

C8:输入旁路(0805YC225MAT2A)

R15:RFBB (RC0603FR-0722K1L)

R16:RFBT (CRCW060388K7FKEB)

C10:COUT (GRT21BC71E106KE13L)

L1:L (NRS5024T150MMGJV)

C9:Cboot (06035C104KAT2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cullen,

     原理图上的器件是 LMR50410Y5FQDBVRQ1。  它是固定的5V 输出版本、因此实际上您现在将输出电压设置为25V。 这就是 LMR50410输出极高电压的原因。

     您现在有两个选择:

    1. 拆下 R15并短接 R16。

    2. 使用 LMR50410YFQDBVRQ1替换 IC。

     我确信它将解决这个问题。

    BR、

    维克多