This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:X 电容放电功能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004675/ucc28056-x-cap-discharge-function

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28630

您好!

我的客户有一个项目想要找到以下解决方案、  

交流/直流90W、输出30V、具有 PFC+反激式、需要 X 电容器放电且空载<150W、
UCC28056+UCC28630是否可以满足此功能? 还是有任何具有 X 电容放电+ SSR 反激式解决方案的 PFC?

TI 有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    对于适用于90W 的单相 PFC 控制器、TI 不包含 X-CAP 功能。 PFC 的待机功耗约为50mW。

    让我与反激式工程师一起查看反激式转换器是否同时实现 X 电容器放电和待机功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28056为50mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    UCC28630可实现 X 电容放电功能、待机功耗低于30mW、因此我相信 UCC28056 + Ucc28630可满足客户要求的 X 电容放电和<150mW 待机功耗要求。

    谢谢。