请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28056 主题中讨论的其他器件: UCC28630
您好!
我的客户有一个项目想要找到以下解决方案、
交流/直流90W、输出30V、具有 PFC+反激式、需要 X 电容器放电且空载<150W、
UCC28056+UCC28630是否可以满足此功能? 还是有任何具有 X 电容放电+ SSR 反激式解决方案的 PFC?
TI 有什么建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.