你(们)好
我的客户询问 LM25145是否具有 OVP 功能、以便在 LM25145的输出变为高电平时保护 LM25145输出后面的器件。
LM25145似乎具有 PGOOD 功能、如果 FB 超出 Vref±0.8%、则会禁用 PGOOD 引脚。
PGOOD 函数是否在 此处用作 OVP 函数?
谢谢。
此致、
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Tim
感谢您的回复。
我了解到 LM25145中有 PGOOD 功能。
客户想知道 LM25145是否使用 PGOOD 信号在该 IC 内部执行 OVP?
例如、LM25145是否会打开高侧 MOSFET 或短接低侧 MOSFET、以防止在 LM25145的输出电压过高时向 LM25145之后的器件提供高电压输出?
客户担心、即使在输出电压过高时禁用 PGOOD、高电压仍会在 LM25145之后输出器件、因此 LM25145之后的器件可能会因 LM25145的高电压输出而损坏。
或者、客户是否需要外部 IC 来实现 OVP 功能? 如果是、您可以推荐一个吗?
谢谢。
此致、
Jo