This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:PGOOD 是否用作 OVP 功能?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003673/lm25145-does-pgood-work-as-ovp-function

器件型号:LM25145

你(们)好

我的客户询问 LM25145是否具有 OVP 功能、以便在 LM25145的输出变为高电平时保护 LM25145输出后面的器件。  

LM25145似乎具有 PGOOD 功能、如果 FB 超出 Vref±0.8%、则会禁用 PGOOD 引脚。  

PGOOD 函数是否在 此处用作 OVP 函数?  

谢谢。

此致、  

Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、当 FB 超过标称电平的108%时、PGOOD 变为低电平(有关更多详细信息、请参阅 LM25145数据表中的 EC 表)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的回复。

    我了解到 LM25145中有 PGOOD 功能。  

    客户想知道 LM25145是否使用 PGOOD 信号在该 IC 内部执行 OVP?

    例如、LM25145是否会打开高侧 MOSFET 或短接低侧 MOSFET、以防止在 LM25145的输出电压过高时向 LM25145之后的器件提供高电压输出?

    客户担心、即使在输出电压过高时禁用 PGOOD、高电压仍会在 LM25145之后输出器件、因此 LM25145之后的器件可能会因 LM25145的高电压输出而损坏。

    或者、客户是否需要外部 IC 来实现 OVP 功能? 如果是、您可以推荐一个吗?  

    谢谢。

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    控制环路将始终做出响应、以将输出电压保持在设定的设定点。 例如、如果 Vout 在负载关闭瞬态期间升高、LOPP 会打开低侧 FET 以降低电感器电流、从而有效降低输出电压过冲。 这与 PGOOD 信号无关。 大多数应用不需要外部 OVP 功能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的解释。 我明白了。 我将向客户分享这些信息。

    BTW、上面的描述是否也包含在数据表中? 我找到了它、但我找不到它。  

    谢谢。

    此致、
    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    它可能没有在数据表中明确声明。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的回复!

    客户想要确认、如果反馈电压保持高于 Vref 的108%、高侧 FET 是否会保持关闭状态、低侧 FET 是否保持开启状态?

    只需确保上述保护不会停止、因此在这种情况下 Vout 不会升高。   

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、在这种情况下、环路响应输出电压下拉(通过使低侧 FET 保持导通)。

    此致、

    Tim