This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:Vset

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004459/bq25886-vset

器件型号:BQ25886

您好!

在数据表的第4页上、显示电池充电电压限制可以是8.2、8.4、8.7或8.8。 我很困惑 TI 为什么选择8.7和8.8、因为没有电池化学成分会将电压充电至4.4V、只有锂可充电电池会达到4.3。  

谢谢、

Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

     

    4.2V/节电池的充电电压是最常见的、但也有一些高压锂电池、它们的充电电压高达4.35V/节或4.4V/节。 BQ25872的8.7V 和8.8V VSET 选项可支持此功能。  请查看您的电池数据表、并根据电池制造商的建议设置充电电压。

     

    此致、

    Angelo