This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电状态不准确

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160967/bq4050-inaccurate-state-of-charge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

祝你一切顺利、我们需要你的帮助。

关于 BQ4050方案、客户遇到了例外情况。 在 RSOC 充满电后或充电器断开连接且器件开启运行时、它变为90%
这不是连续放电后的变化、而是在启动后 RSOC 发生变化后断开通信电缆以进行读取的状态。
下面是所附的两种状态的图像。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    当监测计复位时、它将获取假定的 OCV 读数(或级联顶部存在的任何电压)、并使用该读数来估算 SOC。 如果电压未放松、则 SOC 在初始估算中可能不准确。 当电量监测计从关断状态或断电状态变为活动状态时、电压必须保持稳定以进行精确的监测。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机器复位时不会出现此状态。 整个过程已完成。 当机器充满电至100%时、机器启动时将变为90%。 此过程中没有其他操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机器复位时不会出现此状态。 整个过程已完成。 当机器充满电至100%时、机器启动时将变为90%。 此过程中没有其他操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    美好的一天! 感谢您的回答。  

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160967/bq4050-inaccurate-state-of-charge/4365710 #4365710"]当电量监测计重置时、将获取假定的 OCV 读数(或栈顶上存在的任何电压)、并使用该读数来估算 SOC。 如果电压未放松、则 SOC 在初始估算中可能不准确。 当电量监测计从关断状态或断电状态变为活动状态时、电压必须稳定才能进行精确的监测。[/quot]

    我对此的理解是、这是一个不同的问题。 我相信您说 的是、初始 RSOC 由电池复位时的电压决定、但会有偏差、因为电压不是静态的。  

    但是 、问题在于当电池充满电时、RSOC 变为100%、当充电器被移除时、机器被打开、RSOC 直接变为90%。 可能的原因是什么?

    此致、

    Jonathan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    基于 CEDV 的监测计对大多数监测使用库仑计数、因此在充满电时跳转并不常见、我们会在放电结束时通过 EDV 点应用基于电压的校正。 您能否与.gg 文件共享显示此行为的 BQStudio 日志? 我们需要查看测试期间设置的寄存器设置和标志、以便更好地了解监测计的工作情况。

    此致、

    Wyatt Keller