主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你(们)好
祝你一切顺利、我们需要你的帮助。

此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wyatt、
美好的一天! 感谢您的回答。
[引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160967/bq4050-inaccurate-state-of-charge/4365710 #4365710"]当电量监测计重置时、将获取假定的 OCV 读数(或栈顶上存在的任何电压)、并使用该读数来估算 SOC。 如果电压未放松、则 SOC 在初始估算中可能不准确。 当电量监测计从关断状态或断电状态变为活动状态时、电压必须稳定才能进行精确的监测。[/quot]我对此的理解是、这是一个不同的问题。 我相信您说 的是、初始 RSOC 由电池复位时的电压决定、但会有偏差、因为电压不是静态的。
但是 、问题在于当电池充满电时、RSOC 变为100%、当充电器被移除时、机器被打开、RSOC 直接变为90%。 可能的原因是什么?
此致、
Jonathan