This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ4050充电模式对 SOC 的影响

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161148/bq40z50-the-effect-of-the-charging-mode-of-bq4050-on-soc

器件型号:BQ40Z50

大家好、团队、

现在有一个使用 BQ40Z50的项目、
客户提出了这样的请求:
电池单元为18650/4.2V、客户希望使用4.35V 为电池充电、当 CC 充电至4.2V 时、电池(BQ40Z50)关闭充电 MOS。
我们已经知道、可以将 MOS 设置为在 FC 时关断。


但我们想知道这会对电池的 SOC 曲线产生什么影响、它是否不会达到100%、以及如何设置它以消除这种影响。

非常感谢、