请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 大家好、团队、
现在有一个使用 BQ40Z50的项目、
客户提出了这样的请求:
电池单元为18650/4.2V、客户希望使用4.35V 为电池充电、当 CC 充电至4.2V 时、电池(BQ40Z50)关闭充电 MOS。
我们已经知道、可以将 MOS 设置为在 FC 时关断。
但我们想知道这会对电池的 SOC 曲线产生什么影响、它是否不会达到100%、以及如何设置它以消除这种影响。
非常感谢、