This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060EVM:电源正常上的 TPS54J06x 偏移

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158745/tps54j060evm-tps54j06x-offset-on-powergood

器件型号:TPS54J060EVM
主题中讨论的其他器件:TPS54J061

我看到在开/关 过程中都存在电源正常信号偏移。  
当没有使能信号时、它应该为0伏。

或者、TI 是否对此电源正常状态的未知偏移电压有更具体的规格?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电源正常状态输出是开漏输出。 我不确定您的情况下 VIN 的状态是什么、但如果输入电源无法为器件上电、则当 PGOOD 通过外部电阻器上拉时、电源正常信号会自动钳位为低电平。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tahar

    在整个导通和关断过程中、VIN 保持在12V。  
    我认为这不是很正常、您能为我们做 EVM 重新检查实验吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    根据 PGOOD 引脚上的上拉电阻器的强度、它的偏移可能高达400mV。

    我刚刚使用3.3KOhms 上拉电阻器测量了 EVM 上 PGOOD 引脚上的电压。
    由于灌电流为3V/3.3kohm = 0.9mA、因此偏移仅为30mV

    如果失调电压高于400mV、则可能是由于 PGOOD 引脚的灌电流大于5.5mA (不建议这么做)、或者是某些测量设置或接地问题。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yitzhak、

    您能否回答以下 问题:

    1。

    使能端未激活时、什么是电源正常拉低能力?  

    我认为在步骤2中、电源正常指示器能够拉低。

    问题应该是电源正常启动何时拉低? 基于什么条件?

    (我们的上拉电阻为10k。 它应该在技术规格范围内)  



    2.
    POWERGOOD 是否 仅在 ENABLE 为高电平时拉低?   PGOOD 驱动器的机制  


    3.  
    TI 是否建议使用内部 VCC 而不是外部3V3来拉高电源正常状态?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    以下是 TPS54J061数据表中的剪切粘贴操作:

    当 EN 不为高电平时、内部 LDO 未激活。 这将禁用芯片的许多部分、包括电源正常拉低的功能。
    上拉电阻可以连接到外部电压或内部生成的 VCC。 但当 EN 未激活时、即使 VCC 也会关闭。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yitzhak

    感谢您的回复。

    我认为 TPS54J061不适合 使用外部电压来实现 电源正常上拉电阻。
    因为如果外部上拉高电压的启动速度快于 EN、 则电源正常状态将变为未知状态。

    这可能是电源正常偏移电压的主要原因。

    但是、如果使用 VCC 实现电源正常上拉电阻、则当 EN 未激活时、VCC 将为零。
    因此、即使 未构建电源正常下拉能力、电源正常状态也将具有很小的偏移。  

    你有什么看法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这种情况下(使用 VCC 上拉电源正常)、或者在启用 EN 之前不要依赖电源正常。
    如果 EN 由监控电源正常状态的同一序列发生器/微控制器控制、则序列发生器可以知道转换器已关闭、无需读取电源正常状态即可知道转换器已关闭。

    此致、

    Yitzhak