Other Parts Discussed in Thread: LP8553, LP8552, LP8556
主题中讨论的其他器件: LP8552、 LP8556
尊敬的 TI:
我有多个应用可以使用此 LP8553、它具有1、2和4个通道。
那么、您是否有关于如何分配通道的建议?
请参考您的第一条评论、关于2个通道的使用情况、我是否应该连接通道1和4、然后连接通道2和3来使用2个通道?
是否有针对单通道应用的建议?
提前感谢!
Gilbert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gilbert、
我认为这取决于您的系统需要多大的电流。 如果您的1、2和3通道应用需要小于50mA 的电流、您可以轻松地将未使用的通道悬空。 当该通道打开时、相应的 LED 灯串将从升压自适应控制环路中取出。 其他功能将正常、但无法使用 FAULT 引脚。
如果要将2个通道或4个通道连在一起、建议禁用相移功能、因为所有4个通道都具有不同的相位。 没有特定的绑定 顺序。