This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:采用 LP8553的单通道、双通道和四通道应用。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8553, LP8552, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003779/lp8553-1-2-and-4-channels-application-with-lp8553

器件型号:LP8553
主题中讨论的其他器件: LP8552LP8556

尊敬的 TI:

我有多个应用可以使用此 LP8553、它具有1、2和4个通道。

那么、您是否有关于如何分配通道的建议?

请参考您的第一条评论、关于2个通道的使用情况、我是否应该连接通道1和4、然后连接通道2和3来使用2个通道?

是否有针对单通道应用的建议?

提前感谢!

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我认为可能有一个3通道应用、因此如果我们要使用此 LP8553、我是否可以将其用于3通道应用?

    谢谢、

    Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy 能帮您解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    我认为这取决于您的系统需要多大的电流。 如果您的1、2和3通道应用需要小于50mA 的电流、您可以轻松地将未使用的通道悬空。  当该通道打开时、相应的 LED 灯串将从升压自适应控制环路中取出。 其他功能将正常、但无法使用 FAULT 引脚。

    如果要将2个通道或4个通道连在一起、建议禁用相移功能、因为所有4个通道都具有不同的相位。 没有特定的绑定 顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的推荐。

    出于我的好奇、我在该论坛中阅读了另一篇文章"LP8553通道运行"、这就是我注意到通道连接选项的原因。

    LP8552中有建议的绑定顺序、LP8553呢?

    我的所有应用都小于50mA、如果我仍想使用故障信号、您有没有任何建议?

    谢谢、

    Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    我想在前一个线程中、建议将反向 PWM 相位通道连接在一起。 对于大于50%的占空比、仍然会同时打开2个通道。 考虑到这一点、对于 LP8553、您可以将通道1连接到3、将通道2连接到4。 对于该器件、单通道没有简单的关断功能。 您可以看看 LP8556、它可以通过关闭未使用的通道来支持您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的建议。

    Gilbert