Other Parts Discussed in Thread: BQ2000
大家好、
我在尝试为2节镍氢电池充电时发现了使用 BQ2000的一些问题。
我首先介绍下面的建议原理图(数据表第10页)。
对于 Q1、Q2和 Q3、我唯一使用 N-MOS 而不是 BJT 的区别是我添加了
上拉电阻器。

我不使用任何热敏电阻、因此我更改了 R4和 R5、使其处于工作范围内。
我用3节电池做了一些测试、电路工作正常。
我应该只更改 R6和 R7之间的比率(电池电压的分压器)
以便在引脚4 (BATT)上具有相同的电压。
不幸的是、这似乎不起作用。 RC 引脚无法开始与预期的值一同工作
锯齿信号、LED 脉冲大约1Hz、而不启动充电。
它就像 IC 正在进行充电鉴定、不会继续。 但我看不到任何东西
这会导致快速充电步骤无法完成。
我测量了:
VCC=4、5V
VBAT=1、55V
VTS=1、85V
我缺少什么?