This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:2节电池充电配置问题

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160056/bq2000-issues-with-2-battery-charge-configuration

器件型号:BQ2000

大家好、

我在尝试为2节镍氢电池充电时发现了使用 BQ2000的一些问题。

我首先介绍下面的建议原理图(数据表第10页)。

对于 Q1、Q2和 Q3、我唯一使用 N-MOS 而不是 BJT 的区别是我添加了

上拉电阻器。

我不使用任何热敏电阻、因此我更改了 R4和 R5、使其处于工作范围内。

我用3节电池做了一些测试、电路工作正常。

我应该只更改 R6和 R7之间的比率(电池电压的分压器)

以便在引脚4 (BATT)上具有相同的电压。

不幸的是、这似乎不起作用。 RC 引脚无法开始与预期的值一同工作

锯齿信号、LED 脉冲大约1Hz、而不启动充电。

它就像 IC 正在进行充电鉴定、不会继续。 但我看不到任何东西

这会导致快速充电步骤无法完成。  

我测量了:

VCC=4、5V

VBAT=1、55V

VTS=1、85V

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzzi、

    VBAT 引脚电压可能会有一些变化、使其超出范围。 请参阅 eq。 数据表第9页中的3、用于设置 R6/R1比率。 该电压将决定给定电池配置的充电范围。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、林红、

    感谢您的建议。

    当我使用我使用过的镍氢电池时、正如建议的那样、恰好在 eq.3你被削减后、RB1 (N-1)乘以 RB2。

    因为我使用的2节电池只是 RB1=RB2。

    实际上 VBAT 已经大于 VLBAT (0、95V)和<VMCV (2V).

    根据电池的充电状态、我的 VBAT 通常介于1、1-1、5V 之间。

    VTS 也应该正常、因为1、85V 在0、25*Vcc 和0、5*Vcc 之间(在1.25V-2.5V 之间)

    我已经使用 BJT 晶体管修改了电路、因此我的电路非常接近数据表中建议的电路。

    现在、IC 具有 RC 振荡和 LED 打开、但 MOD 引脚不进行任何调制

    它一直停留在接近 VDD 的值。

     在为充电器加电时、VDD 在大约4.4V (黄色信号)的电压下上升、一秒钟后、RC 引脚上升

    开始振荡(红色信号)、但 MOD 引脚在4.2V 左右(蓝色信号)固定。

    您能帮我找到问题吗?

    此致。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    现在、它似乎处于充电模式(LED 为低电平)。 您的电池电压现在是多少? 确保未充满电。 您还可以增大输入电压以查看 MOD 是否会发生变化。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    我终于意识到了这个问题。 实际上、我的直流源太低、然后是 MOD

    引脚始终处于上升状态、因为控制没有空间、它已饱和。

    事实是、使用 USB 作为为2节镍氢电池充电的电源电路

    输出中的存档电流不能超过300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzzi、

    很高兴听到您已确定根本原因。 如果您需要有关充电器的任何进一步帮助、请告知我们。

    此致、

    林红