This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801参数

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004120/tps62801-tps62801-parameters

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件: TPS62802

您能否与我分享 以下 TPS62801和 TPS62802参数的预期值?

1.吨和吨。

2.占空比。

纹波频率和纹波电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    感谢您的提问。

    我不清楚您的意思是什么。 您要求的所有参数都严格取决于转换器工作条件(VIN、VOUT、IOUT)和您选择的无源组件。

    如果您对我们的转换器感兴趣、请使用我们 的电源设计器(TI.com) 进行快速评估。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的快速回复。

    我的目标是根据我的设计中的 VIN、VOUT、IOUT 和无源组件理论上计算上述参数、并检查这些值是否在我的设计中的限制范围内。

    如果您可以使用任何理论公式来计算上述参数、您可以与我分享。  

    谢谢、此致、

    Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siburaj、

    该器 件具有 DCS 控制系统、因此理论上更难计算标准固定频率转换器的工作条件。

    请 µA 器件数据表(TPS6280x 1.8V 至5.5V、0.6A/1A、2.3 μ A IQ 降压转换器6引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装数据表(修订版 E)(TI.com)和以下应用手册以了解更多详细信息(高效、低纹波 DCS-Control 提供无缝 PWM/省电转换)。

    当然、在 PWM 运行中、频率应保持在典型值(4MHz)附近、占空比仍然与标准降压方程 VOUT/VIN 相关。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。