主题中讨论的其他器件: TPS62802
您能否与我分享 以下 TPS62801和 TPS62802参数的预期值?
1.吨和吨。
2.占空比。
纹波频率和纹波电压范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Siburaj、
感谢您的提问。
我不清楚您的意思是什么。 您要求的所有参数都严格取决于转换器工作条件(VIN、VOUT、IOUT)和您选择的无源组件。
如果您对我们的转换器感兴趣、请使用我们 的电源设计器(TI.com) 进行快速评估。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
您好、 Siburaj、
该器 件具有 DCS 控制系统、因此理论上更难计算标准固定频率转换器的工作条件。
请 µA 器件数据表(TPS6280x 1.8V 至5.5V、0.6A/1A、2.3 μ A IQ 降压转换器6引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装数据表(修订版 E)(TI.com)和以下应用手册以了解更多详细信息(高效、低纹波 DCS-Control 提供无缝 PWM/省电转换)。
当然、在 PWM 运行中、频率应保持在典型值(4MHz)附近、占空比仍然与标准降压方程 VOUT/VIN 相关。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。