This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681EVM-002:测量电感器电流和负载瞬态电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001853/tps53681evm-002-measure-inductor-current-and-load-transient-current

器件型号:TPS53681EVM-002
主题中讨论的其他器件:TPS53681

您好!

是否有任何测试点可以查看每个相位电感器电流或总电感器电流? 此外、如何使用 EVM 上的瞬态负载来探测负载瞬态电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:为了测量输入电阻器电流、TPS53681 EVM 具有测试点 TP27-TP32、可在5mV/A、1.7V 偏移下测量从功率级到控制器的电流反馈。

    2 -要测量负载电流、您可以使用板载负载瞬态发生器(下拉 FET +许多并联分流电阻器)、并测量到 FET 的栅极驱动信号、或仅测量分流电阻器上的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    当我使用差分探头测量 TP27时、电流波形中存在大量噪声、无法清楚地看到三角波形。 在示波器中是否有任何获取干净波形的技巧?  

    对于板载瞬态负载、如果我将默认输出电压0.9V 增大到1.8V 等更高值、这是否会导致分流电阻器出现任何问题? 我看到每个分流电阻器的额定功率仅为2W、电阻为0.3欧姆。 当输出电压高于0.9V 时、分流电阻器能否处理功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于测量 CSP、您可能需要检查探头负载或耦合。 我们在实验室中经常测量这些信号、即使是使用无源探头也是如此。  

    电路板上的555电路生成低占空比瞬态脉冲。 升至1.8V 应该是可以的、因为每个周期这些 FET 只会在很短的时间内导通。 如果您想绕过它并以更高的占空比驱动它、这可能会导致它们开始加热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    我还有两个问题:

    1) 1)在 Fusion 软件中、应在何处将 DAC 设置更改为10mV、以便输出电压可能高于默认值1.52V?

    2) 2)如果我只想在电源轨 A 中开启4相、我是否只需要将 MFR_SPECIFIC_20更改为4相、或者也需要在硬件中上拉 CSP 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-在 GUI 的 General (常规)选项卡 上,您可以更改 VR 模式。 您也可以在"高级"选项卡中看到 MFR_13。  

    2 MFR 规格20可以更改相位数、但(1)与硬件配置相比、它只能减少相位数、(2)它没有 NVM 备份、因此您需要在每次上电时重新更改相位数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VR 模式更改为"VR13 10mV VID 步长"。 但是、如果我将"Vout max"更改为大于1.52V、则会显示为无效数字、如下所示。 与"Vboot"类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尝试将其保存到 NVM 中、然后关闭/重新打开 GUI、然后重试。

    GUI 会阻止此编程、而不是器件本身。 它可能没有重新读取 VOUT MAX 并在更新后更新数据验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 EVM 原理图、电源轨 A 的输出电容为~16mF。 是否有理由需要如此大的输出电容器? 我想、即使是非常快的负载瞬态也不需要如此大的输出电容器。 如果我错了、请纠正我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计的瞬态规格非常小、仅为~24mV (0.8V 的3%)。 从用户指南中可以看到、它达到了~20mV。 它可以通过更低的电感值等进行更多优化。 我们通常还会留下占位符、供人们在设计阶段添加更多内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现"Store to NVM"最近在 Fusion 中不起作用。 我尝试更改 MFR 规格20、然后存储到 NVM 中、它显示新值已成功存储到 NVM 中、如下所示。 但是、在我关闭 NVM 设置后、它仍会在 All Config 选项卡下显示 WRITE PENDING。 我关闭并重新打开 GUI 几次、但它不起作用。 我应该如何解决此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、MFR_20寄存器没有 NVM 备份。 每次上电时、它将恢复为 CSP 引脚硬件连接给出的相位值。