This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:在引导电路中进行配置时,如果 Vin gt;Vout 将会发生什么情况?

Guru**** 2529810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003927/lm51561-q1-when-configure-in-boot-circuit-what-will-happen-if-vin-vout

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561

你(们)好  

下面是我们的电路、目标输出电压为 Vout = 21.1V、0.15A。  

如果我们从连接器 P1向该电路的输入施加26V 电压,我们将在 VREG (Vout)上看到什么电压?  

这会损坏 LM51561吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电压上升到超过稳压器反馈电阻分压器调节的输出电压电平、输出电压将跟随输入电压(减去介于之间的组件(二极管 D2 / D3和电感器 L1/L2)上的压降

    如果电压高于 V OVTH、LM51561将停止开关-另请参阅数据表:9.3.14过压保护(OVP)

    对于您的电路、此电压电平应为 ~ 23.9V (21.1 + 13%)

    注:您写入的设备在引导电路中配置。 我假设您是指升压电路。

    器件不会损坏 (如原理图所示、当偏置和 VCC 被分离时)  

    ~ Stefan