请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561-Q1 主题中讨论的其他器件:LM51561
你(们)好
下面是我们的电路、目标输出电压为 Vout = 21.1V、0.15A。
如果我们从连接器 P1向该电路的输入施加26V 电压,我们将在 VREG (Vout)上看到什么电压?
这会损坏 LM51561吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
下面是我们的电路、目标输出电压为 Vout = 21.1V、0.15A。
如果我们从连接器 P1向该电路的输入施加26V 电压,我们将在 VREG (Vout)上看到什么电压?
这会损坏 LM51561吗?
您好!
如果电压上升到超过稳压器反馈电阻分压器调节的输出电压电平、输出电压将跟随输入电压(减去介于之间的组件(二极管 D2 / D3和电感器 L1/L2)上的压降
如果电压高于 V OVTH、LM51561将停止开关-另请参阅数据表:9.3.14过压保护(OVP)
对于您的电路、此电压电平应为 ~ 23.9V (21.1 + 13%)
注:您写入的设备在引导电路中配置。 我假设您是指升压电路。
器件不会损坏 (如原理图所示、当偏置和 VCC 被分离时)
~ Stefan