主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO、
您好 Champ、
我正在为客户确认。
请问 USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2有何区别?
UCD3xxx 器件 GUI 是否有使用较新 的 USB-TO-GPIO2的版本要求?
原因我的客户正在使用版本3.0.51、无法使用。 虽然在更新到3.0.77版本后可以正常工作。
谢谢、此致、
Johnny。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
我正在为客户确认。
请问 USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2有何区别?
UCD3xxx 器件 GUI 是否有使用较新 的 USB-TO-GPIO2的版本要求?
原因我的客户正在使用版本3.0.51、无法使用。 虽然在更新到3.0.77版本后可以正常工作。
谢谢、此致、
Johnny。
尊敬的 Peter:
感谢对 USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2之间差异的澄清。
[引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136746/usb-to-gpio2-difference-between-usb-to-gpio-and-usb-to-gpio2/4218905 #4218905"]需要最新版本的 GUI 软件才能识别和连接它。是否有特定的器件 GUI 版本或特定版本之后可以通过 USB-TO-GPIO2识别它 ? 因为我的客户希望统一公司中所有可以使用 USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2的器件 GUI 版本。 此外、在将来安装新计算机时进行跟踪。
请帮助确认我的客户的版本。
谢谢。
TI 始终建议使用最新版本的 Fusion Digital Power Studio
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 应用软件和框架|德州仪器 TI.com
最新版本支持传统的 USB-TO-GPIO 和新的 USB-TO-GPIO2
对于 Fusion Digital Power Designer、当前的 Web 版本不支持 USB-TO-GPIO2、但应很快提供支持两者的新版本。