This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2之间的差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136746/usb-to-gpio2-difference-between-usb-to-gpio-and-usb-to-gpio2

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

您好 Champ、

我正在为客户确认。

请问  USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2有何区别?

 UCD3xxx 器件 GUI 是否有使用较新 的 USB-TO-GPIO2的版本要求?  

原因我的客户正在使用版本3.0.51、无法使用。 虽然在更新到3.0.77版本后可以正常工作。

谢谢、此致、

Johnny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    USB-TO-GPIO2使用与 USB-TO-GPIO 不同的内核处理器。  这为 USB-TO-GPIO2提供了一系列改进的功能、包括总线监控、1MHz 时钟速度支持、板载突发和脚本模式等。

    USB-TO-GPIO2使用与 USB-TO-GPIO 不同的接口 API、因此需要最新版本的 GUI 软件来识别和连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢对  USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2之间差异的澄清。

    [引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136746/usb-to-gpio2-difference-between-usb-to-gpio-and-usb-to-gpio2/4218905 #4218905"]需要最新版本的 GUI 软件才能识别和连接它。

    是否有特定的器件 GUI 版本或特定版本之后可以通过 USB-TO-GPIO2识别它 ? 因为我的客户希望统一公司中所有可以使用 USB-TO-GPIO 和  USB-TO-GPIO2的器件 GUI 版本。 此外、在将来安装新计算机时进行跟踪。

    请帮助确认我的客户的版本。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TI 始终建议使用最新版本的 Fusion Digital Power Studio  

    FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 应用软件和框架|德州仪器 TI.com 

    最新版本支持传统的 USB-TO-GPIO 和新的 USB-TO-GPIO2

    对于 Fusion Digital Power Designer、当前的 Web 版本不支持 USB-TO-GPIO2、但应很快提供支持两者的新版本。

    FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件和框架|德州仪器 TI.com