This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:无输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000031/tps62130a-q1-no-output

器件型号:TPS62130A-Q1

尊敬的团队:

该器件用于为 USB 供电。 当客户多次热插拔 USB 时、我们的器件没有输出。 同时、VIN 和 EN 正常。 我不确定我们的器件是否损坏。 您可以帮助提供一些调试想法吗? 谢谢!

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    此设计中是否没有 SS 电容器? C307说"不做什么"。 您需要安装 CSS CAP -我建议先安装3300pF。  

    您将什么器件型号用于 L300、C304、C306、C308和 C309?  

    该设计是否在负载未插入 USB 的情况下工作?

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    负载如下所示。 他们尝试添加 4.7nF CSS 电容器、但没有使用。 存在一种现象、当客户首先插入 USB、然后再打开我们的器件电源时、我们的器件可以正常工作。 当客户首先打开我们的器件、然后插入 USB 时、我们的器件将会损坏。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果器件的供电顺序与 USB 的插入顺序相同、最好查看一些 波形以了解情况。 原理图和元件看起来不错。

    1.当您说设备损坏时,它的确切含义是什么? 如果先插入 USB 并为器件通电、器件是否损坏或同一器件是否可以通电?  

    2.如果您可以在两种情况下共享 VIN、VOUT、SW、IL (电感器电流)波形、我们可能会获得一些见解

    • USB 已插入、然后器件通电-共享启动波形  
    • 首先为设备通电、然后插入 USB。 -在插入 USB 时共享波形

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我们认为器件已损坏、因为我们 无法重新启动器件。 器件的输出始终为0。

    此外、我们今天尝试测试了一个新的62130、即使多次热插拔 USB 负载、此器件仍能正常工作。 但上周、在相同的操作下、已损坏了10个器件。 我们在第一张图片下方的这个好器件上测试加电波形。 波形在以下两种现象相同、

    • USB 已插入、然后器件通电-共享启动波形  
    • 首先为设备通电、然后插入 USB。 -在插入 USB 时共享波形

    首先、为62130加电、然后插入 USB 负载、波形如下所示、

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您分享其他信息。 波形对我来说很好、除了几个方面。

    执行此测试时是否安装了 CSS? 当 VOUT < 0.5V 时、电感器电流最初达到降低的电流限值(~1.6A)、然后在3.6A 之后、启动看起来相当快。 此外、由于这种原因、VOUT 似乎过冲至高值(>6V)。 因此、最好通过使用 CSS 电容器来降低应力、这样可以使启动更加顺畅。

    此外、由于该设计适用于5V、因此我要仔细检查 VOUT 值为何看起来高于该值(5.68V 和6.08V、如下所示)。 它可能与测量相关、但 您能否在 IC 调节时使用万用表确认直流值接近5V?

    对于受损的设备、您可以将其发送给 FA 以查找有关损坏的更多信息。  

    谢谢、

    模块