尊敬的团队:
该器件用于为 USB 供电。 当客户多次热插拔 USB 时、我们的器件没有输出。 同时、VIN 和 EN 正常。 我不确定我们的器件是否损坏。 您可以帮助提供一些调试想法吗? 谢谢!

谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
该器件用于为 USB 供电。 当客户多次热插拔 USB 时、我们的器件没有输出。 同时、VIN 和 EN 正常。 我不确定我们的器件是否损坏。 您可以帮助提供一些调试想法吗? 谢谢!

谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
如果器件的供电顺序与 USB 的插入顺序相同、最好查看一些 波形以了解情况。 原理图和元件看起来不错。
1.当您说设备损坏时,它的确切含义是什么? 如果先插入 USB 并为器件通电、器件是否损坏或同一器件是否可以通电?
2.如果您可以在两种情况下共享 VIN、VOUT、SW、IL (电感器电流)波形、我们可能会获得一些见解
谢谢、
模块
您好、Amod、
我们认为器件已损坏、因为我们 无法重新启动器件。 器件的输出始终为0。
此外、我们今天尝试测试了一个新的62130、即使多次热插拔 USB 负载、此器件仍能正常工作。 但上周、在相同的操作下、已损坏了10个器件。 我们在第一张图片下方的这个好器件上测试加电波形。 波形在以下两种现象相同、

首先、为62130加电、然后插入 USB 负载、波形如下所示、

谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
感谢您分享其他信息。 波形对我来说很好、除了几个方面。
执行此测试时是否安装了 CSS? 当 VOUT < 0.5V 时、电感器电流最初达到降低的电流限值(~1.6A)、然后在3.6A 之后、启动看起来相当快。 此外、由于这种原因、VOUT 似乎过冲至高值(>6V)。 因此、最好通过使用 CSS 电容器来降低应力、这样可以使启动更加顺畅。
此外、由于该设计适用于5V、因此我要仔细检查 VOUT 值为何看起来高于该值(5.68V 和6.08V、如下所示)。 它可能与测量相关、但 您能否在 IC 调节时使用万用表确认直流值接近5V?
对于受损的设备、您可以将其发送给 FA 以查找有关损坏的更多信息。
谢谢、
模块