Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003, BQ51013B, BQ21040, BQ25170
主题中讨论的其他器件:BQ25100、 BQ51003、 BQ21040、 BQ25170
尊敬的支持:
我最近完成了无线充电设计、使用 BQ51003和 BQ25100以0.5C (35mA)的电压为3.7V 70mA 锂离子电池充电。 我想用这两个器件替代非 BGA 封装。 理想情况下、所有电路将保持不变、我只需考虑新的封装/布局。
我发现 BQ51013B 采用 QFN 类型封装、似乎与 BQ51003引脚对引脚兼容、唯一的区别是它提供更高的可能输出电流(我对此无关)。 我的评估是否正确? 我能否使用相同的线圈、相同的计算电容器值并仅更改我的布局?
若要替换 BQ25100、似乎更难找到1:1的替代方法、我发现 BQ21040没有外部预周期选项、这很好、建议将 ISET 最小值设置为50mA (可接受、但不理想)。 这也是一个小而便宜的零件、这是可取的、但我是否缺少一个更接近原始零件的替代产品? 如果不是、我对这种情况的评估是否是可以接受的替代方法?
谢谢!