This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:阈值为70mV 时的 OCD 跳闸

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001597/bq77915-ocd-trip-at-70mv-threshold

器件型号:BQ77915

大家好、

我们 刚刚使用  BQ7791506构建了一批 BMS。 我们遇到的 OCD 跳闸电平高于预期(分流器上为70mV、而不是50mV)。

它大约相当于 +40%的容差、而数据表显示的是+-20%。 它是可接受的范围吗?它是否会导致任何其他问题?

谢谢、  

VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    这种情况似乎不常见、电路板或组件中的一些额外电阻会导致较低电流的跳闸、这种情况更常见。  检查感应电阻器是否发生移位、并检查施加的信号的形状、以确保 瞬态信号形状不会影响视在阈值。  在检测电阻器上使用滤波器时、通过电阻器向 SRN 节点施加直流电压以检查阈值相对容易。  该器件不应具有40%的 OCD 容差。  在正常和不良电路板之间交换装置、以确认部件问题。 如果该行为与器件隔离、则通过供应链返回进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 WM5295、

    是的、我再次测量了这些阈值、它们的跳闸电压大约为50mV、这在规格范围内。

    我还有一个关于"滤波故障检测"的问题。 在第9.3.7节的规范中、它提到 了如果 BQ 累积了足够的触发采样数、那么它会识别出故障。 您知道每个样本之间的时序吗?我在提到它的规格上找不到其他任何地方。

    谢谢、

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    BQ77915数据表第9.1.1节 https://www.ti.com/document-viewer/BQ77915/datasheet/GUID-D0B11237-F102-4565-9FFE-61E68BBF35C2#TITLE-SLUSCU0SLUSBZ79290中介绍了由2个比较  器检查故障、但数据表中未介绍这些检查的时序、这是一项内部功能。  数据表中未详细介绍调度。  检查各种条件可能会随检查的响应时间而变化。  可以看到的温度是在 VTB 或 TS 引脚上观察到样本的温度、它会检查 OTC、UTC、OTD 和 UTD。