大家好、
我们 刚刚使用 BQ7791506构建了一批 BMS。 我们遇到的 OCD 跳闸电平高于预期(分流器上为70mV、而不是50mV)。
它大约相当于 +40%的容差、而数据表显示的是+-20%。 它是可接受的范围吗?它是否会导致任何其他问题?
谢谢、
VT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 VT、
这种情况似乎不常见、电路板或组件中的一些额外电阻会导致较低电流的跳闸、这种情况更常见。 检查感应电阻器是否发生移位、并检查施加的信号的形状、以确保 瞬态信号形状不会影响视在阈值。 在检测电阻器上使用滤波器时、通过电阻器向 SRN 节点施加直流电压以检查阈值相对容易。 该器件不应具有40%的 OCD 容差。 在正常和不良电路板之间交换装置、以确认部件问题。 如果该行为与器件隔离、则通过供应链返回进行分析。
您好 VT、
BQ77915数据表第9.1.1节 https://www.ti.com/document-viewer/BQ77915/datasheet/GUID-D0B11237-F102-4565-9FFE-61E68BBF35C2#TITLE-SLUSCU0SLUSBZ79290中介绍了由2个比较 器检查故障、但数据表中未介绍这些检查的时序、这是一项内部功能。 数据表中未详细介绍调度。 检查各种条件可能会随检查的响应时间而变化。 可以看到的温度是在 VTB 或 TS 引脚上观察到样本的温度、它会检查 OTC、UTC、OTD 和 UTD。