请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 大家好、
您能否提供以下条件下最大集电极电流的估算值? 客户可以参考 NS 封装中的图5是否正确?
TA=60Cmax
N=2、占空比=100%
NS 封装
图5显示了在 N=2、100%占空比、Ta=85C 时、作为最大校正器电流大约为300mA。 因此、他们希望确认数据表中 Ta=85C 与客户系统中 Ta=60C 之间的 Ta 差异是否能够提供大于300mA 的更大驱动电流。 如果是、客户希望估算在较低 Ta 条件下(85C -> 60C)最大电流大于300mA 的大小。
或者、如果 TI 有任何最大集电极电流与占空比曲线图、其中 Ta 不是85C、您能与我分享一下、让客户估算最大集电极电流吗?
此致、
佐崎武