This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:在 Ta=60Cmax、NS 封装下估算最大集电极电流

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003655/uln2003a-estimation-on-maximum-collector-current-at-ta-60cmax-ns-package

器件型号:ULN2003A

大家好、

您能否提供以下条件下最大集电极电流的估算值? 客户可以参考 NS 封装中的图5是否正确?

TA=60Cmax

N=2、占空比=100%

NS 封装

图5显示了在 N=2、100%占空比、Ta=85C 时、作为最大校正器电流大约为300mA。 因此、他们希望确认数据表中 Ta=85C 与客户系统中 Ta=60C 之间的 Ta 差异是否能够提供大于300mA 的更大驱动电流。 如果是、客户希望估算在较低 Ta 条件下(85C -> 60C)最大电流大于300mA 的大小。  

或者、如果 TI 有任何最大集电极电流与占空比曲线图、其中 Ta 不是85C、您能与我分享一下、让客户估算最大集电极电流吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    遗憾的是、我们没有请求的数据。  

    通过某种线性插值、可以估算出、随着系统中散热能力的提高、每通道的电流将随着环境温度的降低而增加。 我估计通过每个通道推送400mA 应该是可能的、但请注意、TI 不保证这一点、仅供设计参考。

    最好将每通道的电流保持在300mA 以下。

    谢谢、

    Shreyas