This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12050W:PTH12050WAD 的运行温度高于预期

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH12050W, PTH12050L, LMZ31506, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002304/pth12050w-pth12050wad-running-hotter-than-expected

器件型号:PTH12050W
主题中讨论的其他器件: LMZ31506LMZ31707

我们在多种设计中使用这些德州仪器直流/直流转换器。  PTH12050W 用于将12V 下变频为3.3V 和1.2V。   

我们看到的问题是、转换为3.3V 的模块在触摸时运行非常热。 接触磁性元件可能会灼伤、而另一个1.2V 则不会发生这种情况。

3.3V 转换器负载非常轻、最大值小于100mA、而1.2V 使用2A。  数据表未指定最小负载要求。  转换器工作正常、为什么它们的温度差异很大?  热量对磁性元件不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    我想1.2V 是 PTH12050L 类型、3.3V 是 PTH12050W 类型。

    很抱歉造成了问题。 您是否在多个器件或仅一个器件中看到此问题?

    模块启用时和禁用时的输入电流是多少?

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak

    1.2V 和3.3V 电源均使用 PTH12050W 器件。  我们使用2K 电阻器设置3.3V、而1.2V 保持"开路"或未连接。  我们在许多转换器上都看到了这种情况。  启用时、3.3V 模块12V 输入侧的电流消耗为175mA。  当禁止引脚(4)变为低电平时、输入电流降至1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    感谢您提供详细信息。 我们已开始调查报告的问题。
    我们将在收到任何调查结果后尽快回复您。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    我们 进一步调查了这个问题。

    PTH12050W 使用旧款铁粉磁芯电感器。

    磁芯损耗会导致器件即使在空载/轻载时也会发热。

    无负载时、电感器温升为44°C。

    当 Vout 设置为3.3V 时、与 Vout=1.2V 情况相比、电流纹波更高、从而产生更大的热量。

    LMZ31707和 LMZ31506等较新的模块将保持较低的温度、尤其是在较轻的负载下。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在下周早些时候向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件用于已发布的产品中、因此除非引脚兼容、否则切换到其他器件可能不切实际。  下一个问题:这种过热是否会导致长期损坏或早期故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    请查看数据表第6页上的 SOA 图(图4)。
    如果根据安全工作区使用、则不应出现任何问题。

    此致、

    Yitzhak