Other Parts Discussed in Thread: PTH12050W, PTH12050L, LMZ31506, LMZ31707
主题中讨论的其他器件: LMZ31506、 LMZ31707
我们在多种设计中使用这些德州仪器直流/直流转换器。 PTH12050W 用于将12V 下变频为3.3V 和1.2V。
我们看到的问题是、转换为3.3V 的模块在触摸时运行非常热。 接触磁性元件可能会灼伤、而另一个1.2V 则不会发生这种情况。
3.3V 转换器负载非常轻、最大值小于100mA、而1.2V 使用2A。 数据表未指定最小负载要求。 转换器工作正常、为什么它们的温度差异很大? 热量对磁性元件不是很好。