请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 我不想为基于 bq4050的电池组(4S1P)设计充电器。 因此、我希望使用易于使用的平衡充电器。
我们能否通过将电池导线保持连接到 bq4050并将相同的导线连接到平衡充电器的平衡端口和从电池组流出的主端口来为电池充电
电池管理系统? 这会影响电池电压测量、容量测量或电池组的任何其他功能吗?
PFA 设计的大致草图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.