This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:使用外部平衡充电器为基于 bq4050的电池组充电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000314/bq4050-charging-bq4050-based-battery-pack-with-external-balance-charger

器件型号:BQ4050

我不想为基于 bq4050的电池组(4S1P)设计充电器。 因此、我希望使用易于使用的平衡充电器。

我们能否通过将电池导线保持连接到 bq4050并将相同的导线连接到平衡充电器的平衡端口和从电池组流出的主端口来为电池充电

电池管理系统? 这会影响电池电压测量、容量测量或电池组的任何其他功能吗?

PFA 设计的大致草图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    此平衡充电器是否直接为单节电池充电? 如果是、则电流不会流经监测计的感应电阻器、则监测计无法计算能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、充电器不会为单节电池充电、但我的问题是、平衡一旦开始、BMS 将如何工作? 它会适当地计算能量吗? 我已在原始帖子中附加了线图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果平衡电流不会流经感应电阻器而是流经充电器、监测计可能会高估剩余电量。 如果可能、您可以尝试禁用平衡。

    此致、
    亚伯拉罕