This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:AEC 栅极驱动器

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002486/iso5852s-q1-aec-gate-drivers

器件型号:ISO5852S-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5852S

e2e.ti.com/.../InsulationCoordination_5F00_HVInverter_5F00_19052021.pdf

您好!

我们正在设计 UDC MAX = 880V 的汽车电机驱动器。 对于标准、我们需要最小10毫米的爬电距离。 您的所有增强型隔离式栅极驱动器均可在5700Vrms 电压下工作、但电压变化仅为8mm。 如果标准要求10mm 爬电、我们如何在应用中使用栅极驱动器-请查看随附文档中的表4。  

我们的脉冲度为2。

感谢您的反馈、

Borut 野蛮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Borut、  

    材料组为1、因此每个表的最小爬电要求为5mm 而非10mm。

    请参阅数据表第7页中的绝缘规格。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要增强型绝缘、则情况并非如此。 然后折页尺寸为10mm -请阅读下面的表4中的注释、这是 IEC60664-1标准规定的!

    ISO5852S 被声明为增强型绝缘。

    此致、

    Borut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borut、

    你是对的。 对于高达800V 的 ISO5852S、栅极驱动器采用8mm 爬电增强型绝缘、但在1kV 时、该驱动器将被视为基本绝缘。 ISO5852S 或我们产品系列中的其他驱动器将无法满足10mm 爬电要求。

    此致、

    Andy Robles